This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK:通用模板

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, POWERSUITE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1200135/c2000ware-digitalpower-sdk-genereic-template

器件型号:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 SysConfig

大家好、

您能在下方获得帮助吗?

解决方案适配器工具 主要针对不同 TIDA 提供的电源拓扑框架、在可能的情况下可以更改一些功率级设置和目标 DSP。 是否可以使用某种"main.c"通用模板 、该模板会调用  C2000Ware 库中已包含的某些代码块(如 ABC_DQ0、SPLL 等 )、以便调整/重用 TIDA 提供的解决方案、与 Altair 的 Embed 类似。  

 可以轻松地将其调整为 PSIM 中的某些 PIL 块(通常包含*。out 文件)并对 电路进行仿真。 当然直接在 PSIM 中使用 TI 代码。

解决方案适配器 IDE 工具是否能够实现此类解决方案(添加块并相应地进行连接)、或者是否有 其他类型的可用工具?

期待您的答复。

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    感谢您提出这些问题和建议。

    目前、解决方案适配器工具已针对每个特定参考设计进行了定制。 我们正在研究增强 GUI 的计划、以便更轻松地定制现有应用、并提供可利用 C2000Ware 和数字电源库的通用模板。

    同时、我将建议使用这些项目的非 powerSUITE 版本来根据您的需要进行定制。 请注意、没有本机 SysConfig 支持、但可以在 项目的非 powerSUITE 版本中添加任何所需的库并进行自定义。

    另外、请注意、我们目前没有任何计划使用当前工具提供支持仿真。

    此致、

    Ozino.