主题中讨论的其他器件: C2000WARE
您好!
我目前正在从事一个涉及 TMS320F28379D 评估板的项目、我们的要求之一是在客户现场执行固件更新。 但是、我们不能直接将 C2000芯片连接到计算机进行更新、因此我们计划改用 SCI 固件更新方法。
我将描述我们想要的工作方式(希望它很清楚):
1.我想使用 GPIO 引脚72和84、以便将芯片配置为 SCI 引导模式
然后复位电路板以运行 SCI 引导加载程序
3.当评估板处于 SCI 引导模式时,我想通过 UART 发送新的固件更新,由另一个芯片而不是 PC 发送
4.更改 GPIO 72和84、然后再次复位 C2000
5.运行新固件。
TI 论坛的相关人员能否确认此计划是否可行、并提供有关如何以这种方式实现 SCI 固件更新方法的任何相关信息或资源?
谢谢你。