This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:TMDSCNCD28379D - USB 引导加载程序-枚举故障

Guru**** 2876560 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1229353/tmdscncd28379d-tmdscncd28379d---usb-bootloader---enumerating-failure

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我正在尝试使 USB 引导加载程序示例正常工作- C:\ti\cc2000\C2000Ware_4_03_00_00\utilities\flash_programmers\usb_flash_programmer。 我已经阅读过其他一些帖子、但没有看到解决方案。

以下是我的步骤。

  1. 已启动包含项目的 CC
  2. 在 CC 内选择的 CPU 复位
  3. 已转到0x0D00存储器位置
  4. 将0x0D00设置为0x0C5A 并启动工程
  5. 右键单击 F28x7x_USB_Boot_Loader.inf、位于 C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\utilities\flash_programmers\usb_flash_programmer\windows_driver、以安装器件驱动程序
  6. 将 MCU 控制板 USB 主机控制器 J8插入计算机我安装了设备驱动程序
  7.  在 C:\ti\c2000\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\utilities\flash_programmers\usb_flash_programmer 中键入以下 usb_flash_programr.exe -l
  8. 然后、我得到以下输出

此处显示的是设置0X0D00至0x0C5A

以下是在我插入设备时查看的设备:

注意:我已经  成功运行 usb_ex7_host_msc.c 以及 usb_ex4_dev_bulk.c、并在批量示例中安装了相应的器件驱动程序。

我们非常感谢您对我的所作所为的任何见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最终根据以下位置的 driver.txt 文件更新了驱动程序:C:\ti\c2000\C2000\C2000Ware_4_02_00_00\utilities\flash_programmers\usb_flash_programmer\windows_driver

    帮助阅读所有文档。