This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28076:连接到2807x MCU 的 USB/BLE 软件狗

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1228251/tms320f28076-usb-ble-dongle-attached-to-2807x-mcu

器件型号:TMS320F28076
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我不知道是否有人具有经验或者是否可以将 BLE 软件狗连接到2807x 板上的 USB 主机控制器? 是否有这方面的任何示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent:

    C2000团队没有开发任何用于连接 BLE 器件的软件。 我们在 C2000WARE 中提供了一些 USB 软件示例/库、可用于构建软件驱动程序。 UART 可能是另一种通信接口选项。

    我会将您的帖子移至蓝牙论坛。 也许他们可以提供一些进一步的建议。

    此致!

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent:  

    您会想到的是 https://www.ti.com/tool/CC2540EMK-USB 

    大多数 BLE 器件还使用 UART 来通信和发送 HCI 命令、例如 CC2564C 或 CC26xx 器件也可以使用主机测试示例配置为 NPI。  

    此致、

    Rogelio