This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:示例 EMIF 配置 GEL 文件

Guru**** 2591760 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1227902/tms320f28377s-example-emif-configuration-gel-file

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

是否有为 TMS320F28377S 配置 EMIF 的示例 GEL 文件、最好是为 SRAM 配置? 如果没有、请找到合适的方法。

提前感谢、

Paul Hetherington

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、  

    C2000ware 中提供了一些示例、演示如何为上述器件配置 EMIF。  

    可在以下位置访问它们:

    C2000Ware_X_XX_00_00\driverlib\f2837xd\examples\CPU1\EMIF

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sahil:

    我在您提供的文件夹中看不到 GEL 文件。

    我在寻找28377 EMIF 的示例 GEL 文件。 或某种可以用作起点的距离接近传感器。  

    目前、我使用的是 TI Launchpad LAUNCHXL-F28279D 以及插入的 EMIF 子卡参考设计。 我的目标是使用 Code Composer 从子卡 SRAM 下载代码并运行代码。

    谢谢。

    Paul Hetherington

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、  

    我正在与团队进行核实、并很快会回复给您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、  

    没有您要请求的 GEL 文件。 上面提到的示例就是我们目前提供的所有支持。

    谢谢。