This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:TIDM-2014

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634, UCC5880INVERTEREVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1227636/tms320f280039c-q1-tidm-2014

器件型号:TMS320F280039C-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2634UCC5880INVERTEREVM

我看到 TI 网站上的一个参考设计、该设计使用280039C/am2634来设计逆变器应用

我可以购买此演示进行测试吗? 我可以从何处购买产品?

280039C 可用于控制电机、am2634的作用是什么

数据表中表示、使用 wolfspeed SiC 模块时、该模块最高的 DCLine 是什么? 1000V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     本演示的最大频率是多少、说它支持20000rpm 应用、两极电机或四个其他电机等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关说明、设计文件和技术详细信息、请访问 https://www.ti.com/tool/TIDM-02014

    您可以直接通过我们的合作伙伴 Wolfspeed 购买此套件、因为我们使用的是 Wolfspeed XM3电源模块。

    我们有以下 UCC5880INVERTEREVM 板(已插入套件中):  https://www.ti.com/tool/UCC5880INVERTEREVM

    此参考设计的控制板经过专门开发、可支持我们的 C2000或 AM2634 MCU 来控制电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    280039c 和 am2634之间是否存在控制量化差异

    最大频率是多少? 多少钱?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWM 频率为20kHz、双采样模式、因此控制频率为40kHz、PWM 占空比每25us 更新一次。 对于四极电机、它支持20000rpm。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流环路为40kHz、速度环路更慢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、回答正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我浏览过 wolfspeed 网站、您能告诉我该套件的型号吗? 因此我可以咨询卖家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会给您发送一条私人消息、并与 wolfspeed 取得联系!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢