This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:DRV830x-HC-C2-KIT 问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1229602/drv8301-69m-kit-drv830x-hc-c2-kit-issue

器件型号:DRV8301-69M-KIT

大家好、

我 使用 INSTASPIN-FOC GUI 运行 DRV830x-HC-C2-KIT

在 GUI 中单击" 识别电机参数"  按钮 , 那么 GUI 将显示 DRV 故障状态为 红色 和复位 DRV 故障无法正常工作。

我已经设置了 "电机识别参数"  如下所示:

  • 电阻估算电流(A):4.5
  • IND 估计电流(A):-4.5
  • 估计频率(Hz):20
  • 机械设备21.
  • 电机最大电流(A):45
  • 电机最大频率(Hz):1500

BLDC 电机参数:-

  • 最大电压(伏); 12s.
  • 最大电流(安培);68.6.
  • 最大转速:4123
  • 极点:42.

请告诉我什么可能是问题以及如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行电机识别时是否有任何负载在电机上增加? 您可以尝试按如下方式调整识别变量。

    #define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT     (1.0)                              // A - 电机额定电流的10-30%

    #define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT     (-1.0)                            // 电机额定电流的10-30%, 足以启用旋转

    #define USER_MOTOR_MAX_CURRENT           (5.0)                              //  电机额定电流的30~150%

    #define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz    (40.0)                           // Hz -电机的10~30%额定频率

    最好遵循用户实验练习在 CCS 内运行 lab02c、不要使用 GUI、因为您使用的电机看起来像一个不适合使用 GUI 的低电感高速电机。