This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037:FPU 勘误表

Guru**** 2929220 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1229784/tms320f280037-fpu-errata

器件型号:TMS320F280037
主题中讨论的其他器件:TMS320F280034

团队、  

我的客户正在查看 TMS320F280034的 FPU 勘误表、想要询问 他们是否必须实施权变措施、或者编译器是否实施此措施?

谢谢

Viktorija.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija:

    勘误的权变措施指出:

    "C28x Code Generation Tools v.6.2.0及更高版本将生成正确的指令序列,并检测汇编代码中的错误。 在之前的版本 v6.0.5 (针对6.0.x 分支)和 v.6.1.2 (针对6.1.x 分支)中、编译器将生成正确的指令序列、但汇编器不会检测汇编代码中的错误。"

    因此、根据编译器的版本、它应该应用修复。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。