请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、
您好、如前所述、封装机械与 TMS320F28335ZHH 和 TMS320F28335ZAY 相同、因此我们将该器件用于替换 TMS320F28335ZHH、
而不对设计进行任何更改。 我尝试用新的 TMS320F28335ZAY 芯片进行电路板安装、并收到一个错误:编程器未连接到芯片、并且出现复位问题。 我尝试从 uniflash 进行连接、而不 是用 TMS320F28335命名、但从 ubiflash 我可以连接到 ZHH、但不能连接到 ZAY 芯片。
我在数据表中没有注意到任何其他阻止我使用 ZAY 而不是 ZHH 的问题吗?
此致