This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:RST3.

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1228936/tms320f28386d-rst3

器件型号:TMS320F28386D

 复位的 RST3软件测试

安全手册中的说明似乎 应包含两个步骤。

第一步: 检查复位原因寄存器  

第二步:  根据 复位原因执行外设测试、以检查 外设 复位功能是否按预期工作

但这种安全机制似乎具有相当大的范围。

我对吗?   

是否提供了任何示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您似乎正确理解了它。 我希望您可以选择性地确定您实际需要检查哪些外设/寄存器。 另请注意、RST10基本上是相同的、但它指出了 SIMRESET 功能。

    我们没有这方面的示例。

    惠特尼