This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:原理图网标签

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1229955/tms320f28379d-schematic-net-labelling

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我正在修改该控制卡参考设计以用于我自己的子卡实现。

再来看看原理图、F2837x-180controlCARD_R1_3_SCH_02Oct2015.pdf

您能解释一下用_L 为 GPIO29-33、37-41、44-83、85-87、92-93标记网的意义吗?

例如、将 MCU_GPIO-93_L 与 MCU_GPIO-94进行了比较

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我查看了原理图、但 不确定 为什么指出了"_L"这一区别。 从用例角度来看、它可以定期使用。  

    我建议使用 https://www.ti.com/tool/SYSCONFIG 工具验证外设的初始化。 如果您的应用有任何重复、这将会指出。   

    此致!  

    Uttam