This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:VDDIO 和 VDD 引脚的滤波电感器是必需的?

Guru**** 2595150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1229772/tms320f28335-vddio-and-vdd-pins-filter-inductors-are-mandatory

器件型号:TMS320F28335

尊敬的专家:

我想知道是否只有电容器可以在没有电感器的情况下使用、正如 F28335原理图(底部的链接)中提供的那样。 我想知道使用电感器的原因是否源于电源 IC?因为我看到基于开关的电源用于产生3.3V 和1.9V。 换句话说、如果使用 LDO 来产生3.3V 和1.9V、我们可以省略所有电感器吗? 顺便说一下、我们是否可以在 LDO 的输出端使用 LC 滤波器、因为任何典型 LDO 的数据表都建议仅使用电容器。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/749763/tms320f28335-f28335-control-card

此致、

伯恩·拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh

                   在 LDO 的输出端使用 LC 滤波器以及为每个电源引脚使用去耦电容器就足够了。 理想情况下、所有电源引脚应连接在一起并下移至电源平面。   

    有一点不同、这是用于新项目吗? 如果是、您是否看过我们较新的器件? TMS320F28335是一款功能强大的 MCU、TI 不打算很快停产它。 但是、我们的许多较新 MCU 具有更多特性(包括功能安全特性)。 其中一些甚至成本低于 TMS320F28335。 请访问 https://www.ti.com/compare-products/?id=5014&type=GPT&mode=alternate-gpn&partList=TMS320F28335,TMS320F28075&sticky=true 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,

    实际上、我正在从事2个项目。 一个基于 F28335、另一个基于 F28379D。 我之所以使用 F28335是因为我对它有某种亲和力、是因为我相识了它。 最终我将在某个时候完全迁移到 F28379D。 但为了及时交付成果、我将 F28335用于我的关键项目。  

    不管怎样、我想知道关于 F28335的电源管理的另外一点。 我是否可以为 VDDIO 和 VDDAIO 使用单独的3.3VDC。 换句话说、对模拟部分和数字部分使用单独的电源。 这解决了我在 LDO 上使用 CLC 滤波器的焦虑。 真正困扰我的是高阶滤波器在系统中引入的振铃。

    您能推荐一些解决方案吗?

    此致、

    伯恩·拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh

                   共有两个数字3.3V 电压轨(VDDIO 和 VDD3VFL)和两个模拟电压轨(VDDA2和 VDDAIO)。 如果不违反电源时序要求、则可以使用单独的电源为其供电("此外、VDDIO 和 VDDA 之间的差值应始终在0.3V 以内")。 我在前面提到的许多设计均为模拟和数字使用单个3.3V 源、并提供适当的滤波。 不过、这完全取决于系统能够承受的噪声大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、我想在这个主题的最后讲一下关于 ADC 的外部电压基准的最后一点疑惑。 为什么建议使用三个电压(1.024、1.5、2.048)。 这与偏置 ADC 信号有什么关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Rajesh

                   请打开 A 并提供适当的标题。 这不仅有助于我们将其路由到正确的专家、还有助于其他客户搜索相同问题的答案。