This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:有关 spract6a 的问题

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1230072/tms320f28388d-question-about-spract6a

器件型号:TMS320F28388D

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

以文档第10页的仿真电路图为例

我不太了解处理器如何在内部对采样保持电容器放电。

如上图所示、文档中设计了10ns 的放电时间。 这有什么根据吗?

您能帮助检查这个问题吗?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    这是一个行为模型、因此 并非其中的每个部分都一定代表真实世界的绩效。 它应该根据我们的设计数据正确地对建模 ADC 的输入驱动要求进行建模。 在这种情况下、实际放电时间并不重要-在实际情况下、除非下一次转换为零电压、否则不会发生放电。   此处仅在 循环/重新启动采样/保持电容器充电模型时需要放电。

    此致、
    Ibukun