This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:runESCRAMParityTest

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1229566/tms320f28386d-runescramparitytest

器件型号:TMS320F28386D

如果使用其中的示例 sdl_ex_ram_ecc_quitance_test、则在执行 failcount += runESCRAMParityTest ()后、它返回 failcount

您能帮助了解一下为什么会发生这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是对 EtherCAT RAM 的测试。 您是否在 F28386D 器件上运行? 我认为该特定的器件型号不支持 EtherCAT -看起来它仅在 F28388器件型号上提供。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我运行的是  F28386D  

       《适用于 TMS320F2838x API 的 C2000软件诊断库用户指南》中仅提及 F2838X。

    您能否确认 F28386D 不是 EtherCAT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我在器件系列的数据表中引用的表:

    如果您没有 EtherCAT、则无需担心在应用中测试专用 EtherCAT RAM。

    惠特尼