您好!
我尝试从包含 example.C 文件的示例导入工程、后来我尝试创建一个新的 XXX.C 文件来修改代码以满足我的需求。 但是、当我将代码写入新的 XXX.C 文件时、Example.C 文件中的代码会发生变化、它与 XXX.C 文件中的代码相同。 如何避免出现这种情况?
谢谢。
Kranthi P.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我尝试从包含 example.C 文件的示例导入工程、后来我尝试创建一个新的 XXX.C 文件来修改代码以满足我的需求。 但是、当我将代码写入新的 XXX.C 文件时、Example.C 文件中的代码会发生变化、它与 XXX.C 文件中的代码相同。 如何避免出现这种情况?
谢谢。
Kranthi P.
大家好、Sahil:
这是屏幕截图1;其中从28375D 的示例文件导入了一个新项目、并观察该代码的最后一行、它位于第588行。
现在、我已经创建了一个新的 Example2.c 文件、以写入一个新逻辑、并删除了最后90行、如下所示。
在 Example2.c 中删除了90行代码后、我刚从 epwm_up_aQ_cpu01.c 中检查了我的原始代码、我发现我从 Example2.c 中删除的确切90行也从 epwm_up_aQ_cpu01.c 中删除(下面附有相同的屏幕截图)
这是我所面临的问题, 我该如何避免这种情况?
Kranthi,
我不包括 build 中的一个主要函数
很有道理。
我再次尝试重现问题、按照您现有的步骤操作、但无法观察您报告的结果。 您可能在复制示例文件时遇到一些问题。
如果观察到相同的结果、您是否可以尝试重新创建流程?
谢谢。