This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:了解 F2838x 中 C28x 内核的 MCAN 时钟

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1230033/tms320f28388d-understanding-mcan-clocking-for-c28x-core-in-f2838x

器件型号:TMS320F28388D

我想询问 F2838x CPU1内核中的 MCAN 时钟。 由于 TRM 提到了连接管理器中的 MCAN 模块、下面提供了时钟图:

特定于 Arm 内核。 由于 C28x 内核也支持 MCAN、因此我想知道如何在 F2838x 的 C28x 内核中进行计时。 与 F28003x 等其他支持 C28x 内核 MCAN 的微控制器中提供 MCAN 时钟的方式相似吗? 如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rijuta、

    C28x 域中的 F2838x MCAN 时钟与 F28003x 中的实现完全相同。  唯一的微小差异是 MCAN 时钟选择器的位名称。  在 F2838x 中、该 位是 MCANBITCLKSEL、而在 F28003x 中、该位是 MCANABCLKSEL。   

    此致、

    约瑟