This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:我们可以使用 SDFM 对3M Hz 正弦波模拟信号?进行采样吗

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1227015/tms320f280049c-could-we-use-the-sdfm-to-sampling-3m-hz-sine-wave-analog-signal

器件型号:TMS320F280049C

您好、专家!

客户拥有 3M Hz 正弦波模拟信号、他们希望 一段时间内采样至少100个点。 我们可以使用 SDFM 吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    客户具有 3M Hz 正弦波模拟信号、他们希望 一段时间内至少采集100个点的样本。 我们可以使用 SDFM 吗? 谢谢。

    否、SDFM 不接受模拟信号。 它仅接受数字位流和时钟信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何添加 AMC1306?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    在休假。 请在本周结束前回复。

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴市

    不是、AMC1306在最大输入带宽为800KHz 的情况下在@ 20MHz 的过采样和噪声获取上工作。

    此致、

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    如果并行采集8个 sigma delta 样本、是否能够采集3M 信号? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、没有可能的解决方案使用 SD 调制器和 SDFM 对3MHz 信号进行采样。

    此致、

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我们是否有任何其他设备可以解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴市

    要为3MHz 信号获取100个样本、您需要 ADC 以300MSPS 的速率进行采样。 这样、每个周期将提供100个样本。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/adc16dx370.pdf (此器件可支持高达370MSPS)。 但是、如何将其与 F280049连接呢? F280049中没有可用于从此 ADC 器件获取数字输出的接口。

    此致、

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    如何从 数字信号实现 EMIF? 客户还将考虑 F2838x