This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:USB 闪存编程

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1227594/tms320f28388d-usb-flash-programming

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我想通过 USB 更新固件。 我在 USB 模式下正确配置了 OTP 寄存器和 MCU 引导。

Windows 无法识别器件(器件描述符请求失败)、编程器工具会显示以下消息:

枚举设备接口时出错:0x0103
这可能意味着未连接设备或未安装驱动程序
错误:无法打开 USB 设备

在文件夹 C2000Ware_4_03_00_00\utilities\flash_programmers\usb_flash_programmer\windows_driver 中、有 F28x7x_USB_Boot_Loader 驱动程序、但我认为它不适用于 F28388。

从何处可以找到正确的驱动程序?

为什么 Windows 无法获取器件描述符?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请检查 Windows 检测到的 VID 和 PID 是什么。 您在哪个电路板上尝试此功能?  

    您也可以检查 SetupAPI.dev.log,它默认位于 Windows INF 文件目录(%SystemRoot%\inf)中,以检查它是否出现错误。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    固定. 我遇到 USB-C 连接器问题、使其只能在一侧工作。 在"器件管理器"中、错误的是该器件未在 USB 列表中列出、而是列为"Stellaris 器件固件升级"。 在指南中提及这一点可能会有所帮助。

    谢谢你