This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41043:同步整流

Guru**** 2881370 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010062, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1229915/pmp41043-synchronous-rectification

器件型号:PMP41043
主题中讨论的其他器件:TIDA-010062C2000WARE

您好!

我刚介绍了您的设计。 我想详细了解同步整流是如何实现的。 您是如何实现低于谐振频率和高于谐振频率的同步整流的? 您可以与我分享代码吗?

此致、

Raju Baddipadige

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raju:

    该设计刚从 TIDA-010062进行修改、您可能会引用 C2000DigitalPowerSDK 中的代码、默认路径如下所示。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_4_03_01_00\solutions\TIDA_010062

    为了说明我们的 SR 方法、

    我们通过初级上升沿开启 SR 同步、 但 将 SR 脉冲钳制在半个谐振周期内、这意味着 在低于谐振频率时关闭 SR 均衡器而非初级下降沿。