This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:最大 SCI 通信速度

Guru**** 2433180 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D, TMS320F2800137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1229594/tms320f2800137-maximum-sci-communication-speed

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:TMS320F28375D

您好!

我们考虑两个型号、即 TMS320F28375D 和 TMS320F2800137。 您能告诉我每个 SCI 的最大通信速度吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    F2837和 F280013都使用 LSPCLK 作为 SCI 时钟源、最大 SCI 波特率等于 LSPCLK/16。 在 F2837上、最大 LSPCLK 为200MHz、而在 F280013上为120MHz。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    Luke