This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:有关软件的问题

Guru**** 2907470 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, MOTORKITSCNCD69MISO, TMDSADAP180TO100, TMDSCNCD280025C, INSTASPINUNIVERSALGUI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1230119/tms320f28069f-question-about-softwatre

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:MOTORKITSCNCD69MISO、MOTORWARE、 TMDSADAP180TO100TMDSCNCD280025CINSTASPINUNIVERSALGUI

大家好、

我想下载 MOTORKITSCNCD69MISO 进行测试、但我遇到这个问题、我什么时候可以获得这个软件? 我需要在这两天内进行测试。

谢谢!

简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你的意思是 MOTORWARE 软件吗? 网站似乎正在工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    我不知道关于  MOTORKITSCNCD69MIS.Pls 检查这.谢谢!

    https://www.ti.com/tool/MOTORKITSCNCD69MISO

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊 我也看到了问题,道歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、只是想检查我何时可以下载并使用它。 我必须在接下来的两天测试这件事。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对我们的服务器进行了快速扫描、但找不到一个副本。 我想您必须等到 TI 美国唤醒才能唤醒。 请拒绝我之前的答案、使其显示为未回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我会等待进一步的反馈。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果要使用 InstaSPIN-FOC 控制电机、可下载并安装 motorwarehttp://www.ti.com/tool/motorware。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming:

    我在使用 motorware 的过程中遇到此问题、我认为需要下载 https://www.ti.com/tool/MOTORKITSCNCD69MISO 才能启动此 GUI 以控制 hivkit。

    我尝试使用通用 GUI、但无法连接。

    谢谢!

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许这个线程已经有了解决通用 GUI 问题的解决方案:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/721077/tmdscncd28027-error-connecting-to-target-emulation-failed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    感谢您的反馈、我使用28069M 控制卡、并将控制卡与 PC 相连、这是正确的吗?

    谢谢!

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来对我很正确。

    使用 XDS100v2端口时、是否能够通过 CCS 连接和调试 controlCARD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您答对了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、我认为通用 GUI 没有理由不起作用。 "我想你了。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、   在此之前他可以让其他同事下载 www.ti.com/.../MOTORKITSCNCD69MISO、然后他就可以启动 GUI。 因此、一个解决方案可能我需要下载并尝试。但我不知道为什么我们现在不能下载它。

    另一种方法是我可以使用通用实验室 SDK ,我 已经应用了 TMDSCNCD280025C+TMDSADAP180TO100但这需要一些时间。

    如果有任何其他方式、请告诉我

    谢谢!

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议在 CCS 内运行相关实验。 您可以遵循  文件夹(\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs)中的实验用户指南(instaspin_labs.pdf) 来运行相关实验项目。 这样应该可以快速开始运行新电机、就像使用 GUI 一样。

    或者、 根据需要可以尝试使用下面所示的 MotorWare 通用 GUI。

    INSTASPINUNIVERSALGUI: http://www.ti.com/tool/INSTASPINUNIVERSALGUI