This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:PWM 引脚(GPIO0-GPIO23)默认状态

Guru**** 2535460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1230672/tms320f28375s-pwm-pins-gpio0-gpio23-default-state

器件型号:TMS320F28375S

尊敬的 C2000专家:

关于 TRM、我发现一个信息、即所有 GPIO 引脚都是输入、默认情况下禁用了上拉。  

对于  用于驱动 MOSFET 的 PWM 引脚、以及这些引脚在复位后需要保持低电平状态、 如何为 PWM 引脚添加外部元件 、以便在复位后保持低电平状态?

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    您可以使用一个下拉电阻器来执行该操作。 有关可向引脚施加多大电压/电流的详细信息、请参阅数据表中的"电气特性"表(第7.6节)。

    此致、

    Omer Amir