This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:无法在 CCS 中连接到器件

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1226693/tms320f28386d-impossible-to-connect-to-the-device-in-ccs

器件型号:TMS320F28386D

您好!

我们有一个电路板可以完美地工作、能够顺利地对 CPU 进行编程、但它开始变得复杂、现在完全不可能、该器件根本无法连接。

我们用示波器查看了、但在 TDO 线上没有看到任何内容。

以下是扫描测试的日志:

[开始:Texas Instruments XDS2xx USB Debug Probe_0]

执行命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfilename%-RV -o -S 完整性

[结果]


-------- [打印主板配置路径名}-->--------------------

C:\Users\x493146\AppData\Local\TEXASI~1\
  ccs\ccs1100\0\0\BrdNat\testBoard.dat

-------- [打印复位命令软件日志文件]----------

该实用程序选择了560/2xx 类产品。
该实用程序将加载程序'xds2xxu.out'。
库构建日期为'2021年10月 8日'。
库构建时间为"18:03:35"。
库包版本为"9.5.0.00143"。
库组件版本为'35.35.35.5.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'13'(0x0000000d)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

-------- [打印重设命令硬件日志文件]----------

此仿真器不会创建复位日志文件。

-------- [出现错误且此实用程序已中止]--------

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-233'(0xffffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_BROK"。

解释如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已损坏
停留在1或停留在零故障的线性调频脉冲。

[结束:Texas Instruments XDS2xx USB Debug Probe_0]

克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个低级别的 JTAG 连接错误、通常是由硬件问题导致的。 有关调试提示、请查看以下链接。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#invalid-data-read-back

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj,

    我们遵循了这个,但没有得到任何地方。

    TDO 保持不动。

    我们不明白的是它在工作,然后开始部分工作,停止工作。

    是不是 CPU 以某种方式损坏了?

    此致、

    克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CPU 损坏的可能性很小。 但是、如果 TDO 卡在 GND (或) VDDIO 上、则可能会对 TDO 引脚造成 ESD 损坏。

    此致、

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信我们没有办法查明这是否是有效的情况?

    这能解释为什么在某个时候它工作了两次或类似的事情吗?
    仿佛器件开始损坏。

    我们没有实施 ESD 保护、您建议实施什么措施以避免将来发生此类损坏?
    我在硬件设计指南中没有看到任何内容。

    此致、

    克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为我们没有办法确定这是否是有效的情况?

    真正确定根本原因的唯一方法是将器件提交给 TI 进行故障分析。 但是、它不能帮助恢复当前器件。

    我们没有实施 ESD 保护,您会建议实施哪些措施以避免将来出现此类损害?
    我在硬件设计指南中没有看到任何内容。

    ESD 保护对于避免调试过程非常重要、它是整个 TI 客户退货中的最高故障模式。 这些指南适用于任何半导体器件、而不仅仅是 TI 产品。 让我来看看我们是否有任何指南。

    此致、

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj,

    我们正在开发航空领域的设备、因此我们的设备一旦完成就会关闭。

    我们的所有接口都受到防雷保护、因此覆盖了 ESD、但在我们执行验证活动时不会覆盖、因此编程连接器不会受到保护。

    克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clement,

    在 TI、当您使用半导体器件时、我们使用接地的 ESD MAT、我们也将自己接地以防止任何 ESD 损坏。

    https://bertech.com/product/20-inch-x-24-inch-esd-soldering-mat-kit-blue-color/?gad=1&gclid=EAIaIQobChMI1ZDDruKQ_wIVczjUAR20nAfmEAQYASABEgKsV_D_BwE

    此致、

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们也这么做、但在操纵期间、它可能未被正确使用。

    谢谢。

    克莱门特