This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:LAUNCHXL-F280039C:在 LAUNCHXL-F280039C EVK 板的调试模式下,无法在版本12.2.0.00009中设置断点。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1230699/launchxl-f280039c-launchxl-f280039c-unable-to-set-the-breakpoint-in-version-12-2-0-00009-in-debug-mode-for-launchxl-f280039c-evk-board

器件型号:LAUNCHXL-F280039C

您好!

我们使用的是 LAUNCHXL-F280039C EVK 板。 断点在任何代码段中均未处于活动状态。

甚至不在 main 中()

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashwini、  

    在调试视图中、您能否转到"Run -> Skip All Breakpoints"并检查它是否已切换? 我认为键盘快捷方式是"Ctrl + Alt + B"。

    谢谢。