This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:可执行文件中的库路径

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1230093/tms320f28388d-library-path-in-executable-file

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

问题对我来说仍然悬而未决:我如何防止将库可执行文件中的无用数据浪费在程序存储器中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    参考您之前的帖子、您是否能够使用选定的模块重新编译 driverlib 并将其链接到您的项目?

    driverlib 项目位于  \driverlib\f2838x\driverlib\ccs。  您可以排除不需要的文件/模块、然后重新编译该项目。  

    您必须在项目中使用这个重新编译的库、

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、会编译该项目。 这非常有用、谢谢。 我将在发行版中删除未使用的模块。

    现在、二进制文件中有我的安装路径。 为什么包括它们? 我如何避免他们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设法删除了对我的 HDD 的任何引用、从而禁用调试符号并重新编译所有内容。 我想它们与断言宏有关。