This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:连接器命令文件位置

Guru**** 2555230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1229902/tms320f28388d-linker-command-file-location

器件型号:TMS320F28388D

您好、专家!

我们的客户有一个问题、为了组织他的项目、他决定将连接器命令文件放入${PROJECT_LOC}/2838x_RAM_lnk_cpu1.cmd 中。 在项目属性中、他设置了:  

将${PROJECT_LOC}配置如下:

 

在构建项目时、他不使用他的文件、而是返回修改为空的属性:

 

他还尝试使用`浏览`按钮手动设置位置:  

但同样、信息不会保留。 问题是什么?

似乎他不需要执行${PROJECT_LOC}/cmd/*。cmd、而只是`cmd/*。cmd`。 在这种情况下、只有当他在同一位置没有多个.cmd 文件时才有效、例如、他有 flash.cmd 和 ram.cmd、他将配置为使用 cmd/ram.cmd、但只要 cmd/flash.cmd 在文件夹中、该配置就使用它。 为什么?

请告知。 谢谢你。

此致、
杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以像任何其他文件一样将.cmd 文件添加到 CCS 工程。 供链接器使用

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena:

    客户知道这个、但是和解释的一样、是不起作用的。

    您通常提供两个文件:FLASH 和 RAM cmd 文件。 只要它们在项目中、在每个构建(闪存或者 RAM)中都会考虑它们。

    谢谢、此致、
    杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们创建2个构建配置并在 CCS 项目中添加两个链接器 cmd 文件。 在每个构建配置中、都会从构建中排除一个 cmd 文件。

    此致、

    Veena