This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:TMS320F280039C

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1229868/tms320f280039c-tms320f280039c

器件型号:TMS320F280039C

大家好  

问题是关于 编辑启动文件、我尝试编辑启动文件以将 RAM 部分设置为零、当我调试启动代码时、我注意到调试器忽略我为初始化 RAM 而写入的代码部分、 搜索后、我发现我必须使用 mklib 在 C:\ti\ccs1210\ccs\tools\compiler\ti-CGT-C2000_22.6.0.LTS\lib 方向生成一个库…现在、调试器可以看到我添加的代码、但是问题是、当我尝试初始化任何 RAM 部分时、即使它为空、微控制器也会进入错误表达 没有"系统 POST cinit "的源可用。   

我不知道是什么导致了这种错误,如何解决它?
是否有另一种更简单的方法将某些函数添加到启动文件而不生成新库,因为生成时间很长?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您如何尝试在启动文件中添加代码? 如果正常,可以附加代码快照吗?

    请注意、如果是库、您需要加载符号文件(就像加载代码一样、而不是加载代码符号)、以便能够看到源代码。  

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复  
    问题是、我在启动代码中使用 C2000库、我通过在没有库的情况下自己键入代码来解决了问题、它可以正常工作  
    谢谢