This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:0-100%占空比

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1229692/tms320f28034-0-100-duty-cycle

器件型号:TMS320F28034

大家好、  

您能在下面查询一下吗?

我想确认此器件能否实现0-100%占空比。

对于1类 ePWM 模块、通过设置该 ePWM 的 ZRO 位和 PRD 位可实现从0~100%开始的 ePWM 模块占空比、因为28034具有1类 ePWM 模块、因此只需设置 AQCTLA 寄存器的 ZRO 和 PRD 位即可实现0~100%占空比。

 例如、通过设置 AQCTLA、可以实现低于:μ W 的全范围占空比

EPwm2Regs.AQCTLA.bit.ZRO = 0x1;//设置:强制  EPWMxA 输出低电平
EPwm2Regs.AQCTLA.bit.PRD = 0x2;//清除:强制 EPWMxA 输出高电平
EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAU = 0x2;//设置:强制 EPWMxA 输出高电平
EPwm2Regs.AQCTLA.bit.CAD = 0x1;//清除:强制 EPWMxA 输出低电平

如上所述进行设置后、epwm2可以输出0~100%占空比。

您会确认吗?

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    Unknown 说:
    例如、设置 AQCTLA 时可实现全范围占空比、如下所示

    您能否重新连接该图?  如果没有 AQCTLA、则很难解释为 AQCTLA 描述的设置。

    但通常、此器件上可实现0-100%的占空比。 实现 此目的的方法是更改 CMPA 和/或 CMPB 的值(比较值)、而不是通过动作限定器设置。 TRM 中 ePWM 一章中的"常见配置的波形"一节提供了有关此主题的更多详细信息。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marlyn:

    你好。

    客户看到技术参考、还是不清楚。 下面是答案:

    "根据 pdf (在257页)、如果你将 CMPA/CMPB 载入0、那么使用大于或等于1的 CMPA/CMPB 值。  如果在周期内加载 CMPA/CMPB、则使用小于或等于 TBPRD-1的 CMPA/CMPB 值、因此无法仅通过更改 CMPA 或 CMPB 即可实现0~100%占空比。

     正如我在前一封邮件中提到的、占空比的变化是通过把 CMPA 或 CMPB 从零更改为 TBPRD 来实现的。这里有一个比较基准 、就是通过设置 AQCTLA、CMPA 或 CMPB 的 ZRO 和 PRD 位可以设定为任一值 从零到 TBPRD、并在加载时生效。这使得实现0~100%占空比成为可能。"

    客户声称有一个 TI 文档对此进行了解释(但不记得哪个)。 我还可以找到他们参考的文档。

    您能帮助澄清一下吗?

    谢谢你。

    此致、

    Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    "根据 pdf (在第257页),如果将 CMPA/CMPB 加载为零,则使用大于或等于1的 CMPA/CMPB 值。  如果在周期内加载 CMPA/CMPB、则使用小于或等于 TBPRD-1的 CMPA/CMPB 值。因此、仅通过更改 CMPA 或 CMPB 就无法实现0~100%占空比。[/引号]

    客户是否计划使用向上向下计数模式?  

    本文档介绍了 ePWM 0类的0-100%占空比: www.ti.com/.../spraai1.pdf

    对于 ePWM 类型>0的器件、仍需要应用向上向下双向计数的权变措施。 下面的线程提供了更多的环境

    此致、

    Marlyn