This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:功能安全认证

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1231259/tms320f280025c-functional-safety-certifications

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

尊敬的 e2e 团队:

我对  TMS320F280025C 的功能安全认证有几个问题:

  • 功能安全软件开发流程(szzq188b.pdf (TI.com))。 此证书的范围是什么? 涵盖了哪些库和产品? 系统功能达到了哪个 SIL 级别?
  • 根据 60730认证的库(IEC60730SWPACKAGES 驱动程序或库| TI.com)、但显然不适用于 TMS320f280025C -为什么?  我们是否有任何经过认证的库(主要是 FlashAPI 和 DriverLib)?
  • 我的客户如何根据我们的认证(IEC 61508、SIL3级别)使用这些库?

谢谢。

Giorgia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F280025C 不是功能安全认证的器件。 它是 QM。 我们确实有一个针对它的诊断库(在 C2000Ware 中的库/诊断下)、可以帮助实施安全标准所要求的检查、但同样、它也没有获得任何安全标准的认证- Driverlib 或闪存 API 也没有认证。

    我将分享一个链接、该链接指向一个文档、该文档显示了我们拥有的已通过认证的器件以及相关配套资料: https://www.ti.com/lit/pdf/swab013

    惠特尼