This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S-Q1:是否支持 SPIn 软解码

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1229720/tms320f28375s-q1-whether-spin-soft-decoding-is-supported

器件型号:TMS320F28375S-Q1

您好!,

F2837x 系列产品是否支持旋转软解码?  如果没有、哪些产品支持该功能?

非常感谢~á

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    F2837x 系列产品能否支持旋转软解码?

    这话什么意思 ? 是否有更详细的描述?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming:

    Infineon 的 AURIX 系列支持 RDC 软解码。

    Infineon 的 σ Tricore 架构 TC275是一种专为汽车电机控制而设计的微处理器、在 SPB 总线上带有一个 Delta-R Δ ADC 模块。 此模块包含六个并行的 Delta-Sigma ADC 通道、每个通道都有一个专用于旋转和变化解码的整流器和积分器、需要芯片外的硬件电路协同、两个 DSAC 模块的硬件电路配置、以及软件算法来完成旋转解码、 这种解码模式可以称为旋转软件解码。

    上述解释转载于互联网上。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rhea、您可能需要查看电动汽车牵引的参考解决方案: https://www.ti.com/tool/TIDM-02009。它支持 s/w RDC 解码。