This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:ADC 与放大器;工作温度

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1230621/tms320f28335-adc-operation-temperature

器件型号:TMS320F28335

团队成员:

当前使用的主芯片 TMS320F28335PTPQ 在客户端使用过程中遇到异常电流采样问题。 调研后证实、主要问题是芯片在高温环境下表现出异常。 主要现象如下:

1.此单板在高温环境下工作,电流采样值会发生跳变。 研究发现主芯片电流采样管脚(ADCINA0、ADCINA1、ADCINA2)的输入信号正常、但寄存器值发生了跳变;

2、在+75℃~+85℃的环境温度下,采样值会出现异常跳跃。 温度越高、采样值跳跃的频率就越高。

3.目前有4台 PC 存在此问题

请帮我指出问题出在哪里、或者如何解决?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin:

    我们是否知道来自预期值的代码跳跃/误差的幅度?  温度范围内会有一定数量的增益(在较小程度上还有失调)误差漂移。  这应该是渐进的、恒定的。  

    例如、在我们处于较高的温度后、我不会期望看到"跳跃"、只是在那个温度下的误差量不同。  基于上述,我不认为正在发生的事情,但想得到清楚。

    更多问题:

    1)客户是否使用内部或外部 ADC 基准

    2)从上面:什么是预期的 ADC 代码和什么是异常的 ADC 代码

    3)用户可以评论转换开始时的 ADC 触发器

    4)发生这种情况时、它只是显示在单个通道/转换或多个通道/转换中

    5)对于容易出错的样品有任何通用性,即它是第一次转换一个序列,最后一次,中间?

    6)系统时钟、ADC 时钟设置 和 ACQPS 值是什么?

    7)确认是否在所有器件上都未看到该信息、是否仅在一个子集上看到?

    8)客户最近对 PCB /设计进行了哪些更改?  甚至是对 BOM/供应商的更改?

    此致!

    Matthew