This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:在计算机和 DSP 之间建立 Modbus TCP 通信

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1229140/tmdscncd28388d-establishing-modbus-tcp-communication-between-a-computer-and-the-dsp

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

团队、您好!

代表我的客户发布:

我当时正在尝试编写一个代码、使用 C2000_VMware 中以太网示例中存在的 LWIP 堆栈在计算机和 DSP (TMDSCNCD28388D)之间建立 Modbus TCP 通信。 但是、您能给我任何可以解决我的问题的指示或任何示例代码吗? 我对这一问题感到震惊了相当长一段时间,如果你能在这方面帮助我,我将非常有义务。 此外、要在以太网源代码文件中进行哪些更改、使计算机可以充当 Modbus 服务器、而 DSP (Delfino)可以充当 Modbus 客户端? TI 是否有任何支持 Modbus-TCP 微控制器单元的现有库? 我不熟悉该 DSP、因此可能有一些微不足道的问题。 我已经知道 Bruno Louis 现有的 GitHub 库支持 Modbus 串行通信协议。 但现在我对使用 LWIP 堆栈开发 Modbus-TCP 代码感兴趣。 如果有人能在这方面帮助我,我将会很有义务。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    TI 未对 Modbus 协议进行研究、构建示例或具有该协议的相关经验。   但有一个基于 LWIP TCP/IP 堆栈的 Web 服务器示例  

    您可以在此处找到项目 \libraries\communications\Ethernet\third_party\lwip\examples\enet_lwip\cm\并 按照项目中 readme.txt 中的步骤开始使用。   有一个接口层 f2838xif.c、用于将网络协议栈与以太网 IP 相连。 您可能需要查看此内容、并尝试根据 Modbus 要求对其进行更新。

    此外、您可以查看他的链接- https://www.programrsought.com/article/59761635631/

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    请在下面查看我的客户回复:

    非常感谢您的专家能否为我提供在其他一些微控制器上开发的 Modbus 的指导或源代码、可用作将代码从其他平台移植到 TI C2000系列尤其是 F28388D MCU 的参考。

    我需要使用一个服务器和1-2个客户端开发一个简单的 Modbus、而目前的客户端是 F28388D。

    如果他们能在这方面帮助我,我将非常有义务。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    以下 TI 参考设计可能是 Modbus 的良好起点: www.ti.com/.../TIDA-00226 

    它还提供可用于参考的固件。

    此致

    Siddharth