This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:eQEP 问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1230734/tms320f28034-eqep-problem

器件型号:TMS320F28034

大家好、

我的客户正在使用 F28034、他们现在面临这个问题:

QPOSILAT 锁存值是正常 ACST Z 脉冲(正常 ACST Z 脉冲 CNT 值接近0或接近4095)之后的当前 EQep1Regs.QPOSCNT 值、但是程序运行一段时间后、锁存值有时变成一个未经更改的数字、请询问有什么问题。 (例如、cnt 值现在为2000、遇到 Z 脉冲、锁存值变为2000、cnt 值变为3000、遇到 Z 脉冲、锁存值仍为2000、不管 cnt 值多大、 遇到 Z LATCH 值后、该值在2000年左右出现波动)。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    可以发送 eQEP 模块的配置吗? 位置计数器的最大位置是否与 所用编码器的分辨率匹配?

    此致、

    彼得