This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:非法 ISR

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1230239/tms320f28035-illegal-isr

器件型号:TMS320F28035

大家好  

当我使用以下宏时、我的代码条目 ILLEGAL_ISR。  

问题出在哪里?

(DELAY_US (10))

//请勿修改此行。
#define delay_US(A) DSP28x_usDelay ((( long double) A * 1000.0L)/(long double) CPU_RATE)- 9.0L)/ 5.0L)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否正在运行闪存配置? 通常、这些函数加载到闪存中并从 RAM 运行。 在这种情况下、请确保在使用该函数之前进行复制。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答