This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:elf

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1231261/tms320f28386d-elf

器件型号:TMS320F28386D

默认 输出 文件 为.out 格式。

  CCS 是否支持生成 ELF 格式的输出文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    默认 输出 文件 为.out 格式。

    请注意、*。out 只是默认的文件扩展名。 格式通常为 COFF 或 ELF。 对于这些工具的现代版本、默认格式通常为 ELF。

    Unknown 说:
    CCS 是否  支持生成 ELF 格式的输出文件?

    可以。 这可以在工程属性的输出类型中进行配置:

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何获取 .elf?的默认文件扩展名  我只看到.out 扩展名文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何获得 .elf 的默认文件扩展名?  我只能看到.out 扩展文件

    您可以在链接器选项中更改可执行文件的默认名称: