This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:关于 HB16模式下地址接口的问题

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1228066/f28m36p63c2-question-about-address-interface-in-hb16-mode

器件型号:F28M36P63C2

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

对不起、我需要使用上图红色框中的 EPI HB16模式来访问两个芯片、但地址线仅为 A0~A25。 能否使用 GPIO 模拟 A26以访问地址线为 A0~A26的芯片? 这样可以吗? 不能这样做的原因是什么? 如果可能,应注意哪些方面? 谢谢。

您能帮助检查这个问题吗?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ,位于上图

    您能否附上提到的图片?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 下面是图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、  

    我们正在对其进行研究、并将很快与您联系。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要使用上图红框中的 EPI HB16模式来访问两个芯片[/报价]

    您是否有可以分享的电路图或方框图? 我不明白上述的意思。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="534511" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1228066/f28m36p63c2-question-about-address-interface-in-hb16-mode 可否使用 GPIO 模拟 A26来访问地址行为 A0~A26的芯片? [/报价]

    这是一种使用 EPI 的非典型方式。 只要使用此方法满足数据表时序要求、就应该可行。 在让 EPI 生成外部地址之前、您需要驱动 GPIO 引脚。 需要在软件中小心管理这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    应该如何设计该时间安排?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

      客户需要遵守数据表中的时序。