请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 您好、专家!
在理解配置为向上/向下计数模式时、从 ePWM 实际触发 ADC 的次数时、我感到有些困惑。
在 TRM 手册中:
"向上计数模式:
该模式下、时基计数器从零开始并递增、直至达到中的值
周期寄存器(TBPRD)。 达到周期值时、时基计数器复位为零和
再次开始增加。"
如果我将我的触发源设置为:
EPWM_setADCTriggerSource(EPWM1_BASE, EPWM_SOC_A, EPWM_SOC_TBCTR_ZERO);
因此、根据以上内容、我们每次 TBCTR 达到零时都会触发 ADC。 这是否意味着每个 PWN 周期都会触发 ADC 三次?