This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:程序错误

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1231953/tms320f28027-program-error

器件型号:TMS320F28027
"Thread:controlSUITE"中讨论的其他器件

尊敬的   

    目前、我已根据 EC60730参考手册中的构建静态库附录配置了应用。 我还从 TI 网站下载了 controlsuit、以满足 Include 选项配置的要求、如下所示

 PROGRAM show: pTimerRegister->TCR.bit.tss = 1U; //停止时间

错误:描述资源路径位置类型
#395指向不完整类类型的指针不允许 STL_TIMER_TEST.c /IEC60730_F28027第106行 C/C++问题

有任何建议?提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    该项目是基于 controlSUITE 中的示例、还是这是您自己使用的 controlSUITE 程序? 此外、如果选中"Resources -> Linked Resources"、则文件路径是否指向每个变量名称的正确位置?

    此致、

    Omer Amir