This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316REVM:有关使用示例通用控制实验来运行电机的帮助

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1226269/drv8316revm-assistance-on-using-the-example-universal-control-lab-for-running-a-motor

器件型号:DRV8316REVM
主题中讨论的其他器件:DRV8316

嗨、大家好!

在为 F280049c 和 DRV8316器件运行示例代码 Universal_Motor_Control_Lab 时需要一些帮助之前、 此支持链接中解决了一些构建错误。 

代码构建顺利、但未看到电机运动。此外、 对于此项目、我是否需要对表达式窗口中的表达式 进行任何更改、类似于我们必须对 IS07_Speed_Control 等示例项目执行的操作 (将 motorVars.flagEnableSys 标志从0更改为1)。 我们甚至尝试以无传感器的方式运行电机、对代码进行了微调、 但我们在那里也运气不好、如果大家都希望在结束时查看项目文件、您能帮助我们解决这个问题吗?已经在这个支持请求中附加了一个代码  

e2e.ti.com/.../7737.attempt2_5F00_f28004x.zip

仅供参考:此支持请求与先前创建的支持请求相关。 我创建这个另一个请求只是因为问题解释了程序不 建立 ,因为链接错误被解决,我不希望其他人引用论坛与这个问题混淆.. 请查看 此处的帖子。

谢谢。
Shlok Desai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlok,  

    主题专家不在办公室。 请预计星期三回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sahil、  

    这很好,可以等待  响应,因为它从项目引用,他之前分享

    目前、我们引用  、现在表达式窗口中的变量发生了一些变化、我们运行 universal_lab_level4.txt 以获取变量。 我们可以观察到电机状态变为 MOTOR_FAULT_STOP、这可能是其原因。 您也可以在此处查看视频...

    e2e.ti.com/.../motor_5F00_expressions.mp4

    还附上了我们项目的 zip 文件、以便您在结束时进行调试
    e2e.ti.com/.../attempt3_5F00_f28004x.zip

    谢谢  

    Shlok Desai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlok,  

    我们将研究您共享的视频和文件。 我们会尽快回复您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿  、Sahil Deshpande 和 Kevin Allen18、


    更新项目后、我们使电机现在正在运行、但我们现在面临的问题是、当 MOTOR1_HALL 和 FULL_FAST_LIB 处于活动状态时、电机会运行、但当它只是 MOTOR1_HALL 时、它不会运行、即使 FAST 也会单独运行。 即使发生 FAST 估算器必须始终开启的情况、我也不应猜到这种情况、因为有些模式只使用了霍尔效应。

     

    我们可以在这方面获得一些帮助吗?

    谢谢  

    Shlok Desai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlok:

    您是在定制电机上运行项目、还是在可从 TI.com 购买的某一电机上运行项目? (即 Technic 或 Anaheim 电机)

    在运行霍尔和 FAST 算法时、可以启用霍尔校准(HALL_CAL)例程。 您能否看到 halAngleBuf[]中的值是否需要根据以下"motor1_drive.c"文件中的信息进行更新?

    // Enable MOTOR1_HALL_CAL pre-defined sybmols, run the motor with FAST for angle
    // calibration
    // Copy hall_M1.thetaCalBuf[] to hallAngleBuf[]
    // 1->1, 2->2, 3->3, 4->4, 5->5, 6->6, 6->0
    // Disable MOTOR1_HALL_CAL pre-defined sybmols after calibration for normal operation
                                        // 6           1              2
                                        // 3           4              5
                                        // 6
    #if (USER_MOTOR1 == Teknic_M2310PLN04K)
    const float32_t hallAngleBuf[7] = { 2.60931063f,  -0.45987016f, -2.57219672f, \
                                        -1.50797582f, 1.59862518f , 0.580176473f,
                                        2.60931063f };
    

    此致!

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我们在自定义电机上运行该项目、昨天我们开启了 HALL_CAL、MOTOR1_HOLL 并且同样 FAST、然后 HALL_thetaCalBuf[]发生了更改、但仅更改了前4个位、对吗? 电机在 Hall 和 FAST 下运行良好、但是在将  HALL_thetaCalBuf[]中的值替换为 halAngleBuf[]之后、电机也不会仅在 Hall 上运行。 所以、

    • 是否真的可以仅在霍尔传感器上运行电机??
    • 我们在 thetaCalBuf[]中只得到4个具有某些值的位。其他位为0是否意味着我们出错了?
    • 另外、当电机运行时、霍尔传感器估算的速度与我们设置的实际速度目标值不同、这也是一个问题吗?

    附加了一个视频供您参考、  

    e2e.ti.com/.../hall-speed-vs-real-speed.mp4


    也感谢您的帮助、至少 让电机运行了。

    谢谢  

    Shlok Desai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlok:

    您是对的、基于霍尔效应的速度感应似乎有问题。 您能否图解并比较快速估算角度和霍尔角、如下方用户指南中所示、以确认其看起来是正确的? 以下内容是使用外部 DAC 板绘制的、但如果您没有 DAC 板、则可以在 CCS 中绘制。

    让我与另一位专家核实一下、并可能自己进行测试。

    此致!

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:
    更新项目、我们现在能够 从霍尔传感器获取输出似乎传感器连接到的引脚的上拉出现了问题。 即使 thetaCalcBuf 现在也填充合法的值,感谢您的帮助。
    有一个问题、如果我们在没有 SPI 板的情况下仅使用 PWM 脉冲、如何使用 DRV8316?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlok:

    很高兴听到您让霍尔反馈正常工作。

    有一个问题,尽管我们如何在没有 SPI 板的情况下使用 DRV8316而仅使用 PWM 脉冲?  [/报价]

    您是想使用 DRV8316吗 T :基于硬件引脚的配置,而不是基于 SPI 的 DRV8316 R ? 或别的什么东西?

    此致!

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 、

    您是想使用 DRV8316吗 T :基于硬件引脚的配置,而不是基于 SPI 的 DRV8316 R ?[/报价]

    是的、我们要使用 DRV8316T、根据提供的指南、我们知道我们必须填充和取消填充哪些寄存器、但我的问题是应该进行代码中的所有更改。 无论如何、如果我们在更改硬件方面有任何进一步的疑问、我们将告知您。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlok:

    您将需要删除 SPI_DRV 相关代码、还可能需要添加一些 GPIO 写入/设置代码。

    您可以查看通用实验室中的 BSXL8323RH_RevB 代码来了解相关情况。 DRV8323RH 使用与 DRV8316T 类似的硬件配置。

    此致!

    Kevin 老师