This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:通过 SCI 实现引导配置

Guru**** 2549850 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1232419/tms320f280025-boot-configuration-through-sci

器件型号:TMS320F280025

您好!

你好。

客户正在 使用 TMS320F280025控制器。

它们在启动过程中会遇到问题。 最初、引导工作正常、但在完成引导过程后无法从引导模式中退出。

我们已设置、给定的默认引导模式:GPIO24为0、GPIO32为1、用于引导。

请建议哪些引脚需要处于高电平和低电平才能退出引导模式(退出编程)。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    几个方面。 对于 F280025器件、要退出引导模式、GPIO24为1、GPIO32为0 (根据引导表):

    www.ti.com/.../spruir3b.pdf

    如果它 仍然无法完成引导过程,是否可以连接到 CCS 并单步执行 codestartbranch.asm 文件中的 exitboot 例程?

    谢谢。此致、

    查理