This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:如何在 SysConfig 工具中使用 powerSUITE 配置来设置新的".syscfg"文件

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, SFRA, TIDM-1000, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1231579/tms320f28377s-how-to-set-up-a-new-syscfg-file-with-powersuite-configuration-in-sysconfig-tool

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:SysConfigSFRATIDM-1000powerSUITE

您好、Champs:

如果在 SysConfig 工具中选择"powerSUITE3.00.00.00和 F2837xS:

然后按"start"、将仅显示无 SFRA 和补偿设计器接口的外设配置:

您能否帮助您使用 SFRA 和补偿器设计接口设置新的".syscfg"文件?  谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linda:

    该专家刚刚回到办公室,请期待很快得到答复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linda:

    需要注意的是、powerSUITE SysConfig 支持是根据特定的参考设计(例如、TIDM-1000)定制的。 您是否牢记尝试使用 SysConfig 进行开发的特定拓扑?

    我们目前在 powerSUITE 和基于 C2000 SysConfig 的工具之间没有集成支持。 为了利用 SFRA 和补偿设计器工具、您必须手动将支持添加到 CCS 项目中。 可按照 https://www.tij.co.jp/lit/pdf/spruik4 用户指南中详述的步骤操作。

    此致、

    Ozino.