This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280039C:ePWM 在启动时生成短脉冲

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1231019/tmdscncd280039c-epwm-generating-a-short-pulse-at-the-start

器件型号:TMDSCNCD280039C
"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件

您好!

我在互补模式下使用 ePWM。 在程序开始时、通道 B 上会出现不需要的短脉冲。下面是我的配置。 它由 SysConfig 生成。 你能看到我做错了什么吗?  

void EPWM_init(){
    EPWM_setClockPrescaler(GATE_HB1_BASE, EPWM_CLOCK_DIVIDER_1, EPWM_HSCLOCK_DIVIDER_1);
    EPWM_setTimeBasePeriod(GATE_HB1_BASE, 0);
    EPWM_setTimeBaseCounter(GATE_HB1_BASE, 0);
    EPWM_setTimeBaseCounterMode(GATE_HB1_BASE, EPWM_COUNTER_MODE_UP_DOWN);
    EPWM_disablePhaseShiftLoad(GATE_HB1_BASE);
    EPWM_setPhaseShift(GATE_HB1_BASE, 0);
    EPWM_setCounterCompareValue(GATE_HB1_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_A, 0);
    EPWM_setCounterCompareShadowLoadMode(GATE_HB1_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_A, EPWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO);
    EPWM_setCounterCompareValue(GATE_HB1_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_B, 0);
    EPWM_setCounterCompareShadowLoadMode(GATE_HB1_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_B, EPWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO);
    EPWM_setActionQualifierContSWForceAction(GATE_HB1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_SW_OUTPUT_LOW);
    EPWM_setActionQualifierAction(GATE_HB1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_ZERO);
    EPWM_setActionQualifierAction(GATE_HB1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_PERIOD);
    EPWM_setActionQualifierAction(GATE_HB1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPA);
    EPWM_setActionQualifierAction(GATE_HB1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_LOW, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPA);
    EPWM_setActionQualifierAction(GATE_HB1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPB);
    EPWM_setActionQualifierAction(GATE_HB1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPB);
    EPWM_setActionQualifierContSWForceAction(GATE_HB1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_SW_OUTPUT_HIGH);
    EPWM_setActionQualifierAction(GATE_HB1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_ZERO);
    EPWM_setActionQualifierAction(GATE_HB1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_PERIOD);
    EPWM_setActionQualifierAction(GATE_HB1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPA);
    EPWM_setActionQualifierAction(GATE_HB1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_LOW, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPA);
    EPWM_setActionQualifierAction(GATE_HB1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPB);
    EPWM_setActionQualifierAction(GATE_HB1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPB);
    EPWM_setFallingEdgeDeadBandDelayInput(GATE_HB1_BASE, EPWM_DB_INPUT_EPWMB);
    EPWM_setDeadBandDelayPolarity(GATE_HB1_BASE, EPWM_DB_FED, EPWM_DB_POLARITY_ACTIVE_LOW);
    EPWM_setDeadBandDelayMode(GATE_HB1_BASE, EPWM_DB_RED, true);
    EPWM_setDeadBandDelayMode(GATE_HB1_BASE, EPWM_DB_FED, true);
    EPWM_enableInterrupt(GATE_HB1_BASE);
    EPWM_setInterruptSource(GATE_HB1_BASE, EPWM_INT_TBCTR_D_CMPA);
    EPWM_setInterruptEventCount(GATE_HB1_BASE, 1);
    EPWM_enableInterruptEventCountInit(GATE_HB1_BASE);
    EPWM_forceInterruptEventCountInit(GATE_HB1_BASE);
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启用 ContSWForceAction 的任何原因?

    您能否尝试消除输出 A 上的软件强制、并检查是否在 B 上得到短脉冲?

    谢谢。

    Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使在禁用软件强制对输出 A 进行控制且输出 A 保持高电平后、我仍然在 B 上获得短脉冲。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishabh:

    很抱歉响应延迟。 我看到您也为 EPWMB 启用了强制操作。 我认为初始化中不需要该操作。
    此外、您是否在配置 ePWM 波形之前在 main.c 中禁用了 TBCLK? 这可能会导致输出中出现不必要的脉冲。


    谢谢。

    Aditya.