This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:将0x07写入 ADCDACLOOPBACK 寄存器

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1232357/tms320f280039-writing-0x07-to-adcdacloopback-register

器件型号:TMS320F280039

团队、  

我的客户在 LaunchPAD-XL 上使用 TMS320F280039。  他们在使用 ADCDACLOOPBACK 寄存器时遇到问题:  

  • 我们尝试使用 ASysCtl_enableADCDACLoopback ()函数向其中写入0x07、但看起来改用了0x05。   

您能提供一些关于如何写入0x07的指导吗?

谢谢

Viktorija.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija:

    这似乎是器件错误;我将与我们的设计团队跟进。 有几种可能的权变措施。

    • 假设目的是测试 ADC 的功能、您可以使用两个缓冲 DAC 中的一个来输出已知电压、并使用 ADCB 对其进行采样。 DACA 的输出与通道 B15在同一引脚上、DACB 的输出位于 B7上。
    • 使用 INTERNALTEST/ADC 增益平衡机制对 VREFHI 进行采样。 这目前在发布的 TRM 中未记录、但将记录在下一个修订版中、该修订版应在不久的将来发布。 同时、如果需要、我可以私下与您分享详细信息。

    请注意、所有这些方法(包括 ADCDACLOOPBACK) 都需要更长的 ACQPS 设置才能实现精确转换。

    此致、
    Ibukun