This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:CCS 编译有一些问题、例如 CLA

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1230297/tms320f28335-ccs-compile-have-some-problems-example-cla

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、我们使用 MICo TMS320F28P650DK9  

CCS 编译有一些问题;我需要帮助。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否运行 C2000ware 示例? 如果是、是哪一个? 如果没有、您要构建什么代码?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行 C2000ware 示例没有问题。但是、我在 microTMS320F280039中构建的程序有一些错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主题专家不在办公室。 请预计周一回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能有一些汇编文件 在同一个部分中同时包含 C28x 和 CLA 指令。 C28x 和 CLA 指令需要位于单独的部分中。

    此致

    Lori