This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:VDD 引脚和放大器;去耦电容

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1232221/tms320f280039-vdd-pins-decoupling-capacitors

器件型号:TMS320F280039

您好!

 

在新型 F280039CSPZ (100引脚)设计中,如果使用内部1.2V 基准:

是否需要将所有 VDD 引脚连接到与第一个原理图相同的平面?

或者、VDD 引脚是否可以像第二个原理图中那样具有自己的去耦电容器?

 

实际上、数据表指定"在内部 VREG 模式下、将 VDD 引脚连接在一起是可选的、只要每个 VDD 引脚上都有一个电容器。"

但我们希望确保不连接它们不会导致任何性能问题。

谢谢!

此致、

纪尧姆

 



原理图1.

原理图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆、您好!

    或者、VDD 引脚是否可以像第二个原理图中那样具有自己的去耦电容器?

     

    实际上、数据表指定"在内部 VREG 模式下、将 VDD 引脚连接在一起是可选的、只要每个 VDD 引脚上都有一个电容器。"

    [/报价]

    第二个原理图没问题、但如果 VDD 引脚并非全部连接到 PCB 上、则建议将我们文档中提到的 VDD 总电容(10 ~ 26.8uF)分成所有 VDD 引脚。 目前只有一个10uF 电容、满足总计 C_VDD。

    总之、当 VDD 引脚未在 PCB 上全部连接在一起时、建议采用下面的配置1。

    此致!

    Kevin 老师