This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:数字降压转换器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-DC-DC-BUCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1228928/tms320f280049c-digital-buck-converter

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:TIDM-DC-DC-BUCK

大家好

我正在使用参考设计:TIDM-DC-DC-BUCK C2000 数字电源 BoosterPack 作为我的项目中的参考设计。 在 BUCK_runIsr_()中有一个名为 DCL_runTCM ()的函数。 它似乎只是用于数据记录。 如果我们不需要数据记录、对实际应用是否有必要。

Br

胡先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hung Kai:

    我已将这条主题转交给更熟悉此设计的专家、请在明天回复。

    此致、