This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:ADCA、ADCB、ADCC 电源是 VDDA 引脚

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1227445/tms320f280049-adca-adcb-adcc-power-supply-is-which-vdda-pin

器件型号:TMS320F280049

尊敬的 Champs:

100引脚 F280049有2个 VDDA 引脚(引脚11和引脚34)。 现在、客户需要确认  ADCA、ADCB、ADCC 模块的电源与哪个 VDDA 引脚、引脚11或引脚34对应? 谢谢!

此致、

朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    这两个引脚的 VDDA 将在内部连接在一起、因此这两个引脚都为 ADC 供电。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ben:

    客户的终端客户想知道为何这两个引脚都为 ADC 供电、它是否专为冗余设计而设计? 谢谢!  

    此致、

    朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia:

    我必须让同事确认其原因、但我认为原因是为电流流向模拟外设提供更多的路径。 对于 VDDA、路径越短越宽、以及这些路径的组合宽度越大、模拟外设本身的 VDDA 电源就越好。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉回复延迟、但我已确认上述信息是正确的。  

    此致、

    Ben Collier