This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:DCCAP:在边界条件下无法正确捕捉

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1227005/tms320f2800157-q1-dccap-capture-not-happening-correctly-at-boundary-condition

器件型号:TMS320F2800157-Q1

您好!

为了测量占空比、我希望在发生 DCXEVT 后捕获 PWM 计数器值、我们能够以多高的精度捕获此计数?

观察结果:我的 PWM 计数正以向上计数模式运行。 TBPRD = 499、我已经观察到、当 DCXEVT 应在0至470范围内发生时、DCCAP 寄存器提供了正确的结果。 但是、如果事件假设在计数值大于480的情况下发生、则 DCCAP 有时会给出0作为结果。

是否有可能为整个范围获得正确的捕获结果、或者这是限制?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    感谢您的跟进! 我不能完全确定正在发生什么-或者更确切地说,我可以告诉你似乎正在发生什么,但我不知道为什么它导致了这个问题。

    DCCAP 影子功能可能正在 CTR=ZRO 时将值0加载到 DCCAP 影子寄存器中、并且中断触发和 DCCAP 实际读取之间的软件延迟导致 CTR=ZRO 后发生读取。

    正如我说过的-我不确定当时 DCCAP 有效寄存器中为什么有一个0。 实际上、我在之前的讨论中没有注意到您的系统启用了 SHDWMODE、这意味着 DCCAP 实际上不应该保存您要寻找的值、直到在 PULSESEL 选择的下一个事件之后。 您的系统行为与我对 DCCAP 的理解不符-我需要花时间进一步调查并确定可能导致这种情况的原因。

    您能否提供的配置  DCFCTL、DCCAPCTL 和(如果使能) VCAPCTL 寄存器? DCFCTL 对我的问题来说是这三个最重要的。

    此致、
    Jason Osborn
    注意:此帖子的要点以粗体显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jason 的回应。 很抱歉不完整的详细信息。

    在我的配置中、中断未启用、我将异步读取 DCCAP 寄存器。 PWM 计数器现在仅处于向上计数模式(之前处于 UP_DOWN 模式)。  

    此外、 CAPMODE = 1、并且 CAPCLR 只在从 DCCAP 读取值后被清除。 在一个 PWM 周期内 DCXEVT 只发生一次、且 DCCAPCTL.SHDWMODE = 0。 未使用 VCAPCTL。

    由于使用了 CAPMODE =1、PULSESEL 没有任何影响。  

    我想我现在已经提供了足够的细节。 如果需要更多详细信息、请告知我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、

    请注意、如果 CAPMODE=1、SHDWMODE=0、PULDESEL 仍应控制 DCCAP 值何时更新。

    只需确认一下、您是否在从 DCCAP 读取值之前检查了 CAPSTS?

    第二个问题、DCxEVTy 脉冲的持续时间是多长? 如果时间过短、可能会丢失。

    此致、

    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)是的、我正在从 DCCAP 读取值之前检查 CAPSTS。

    2) DCxEVTy 与基于该事件的其他操作发生的时间一样长,所以我可以确认它的持续时间不是太短。

    谢谢你。 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、

    DCxEVTy 操作是通过同步还是异步 DCxEVTy 源执行? 即 DCxCTL[EVTyFRCSYNCSEL ]= 0 (同步)? (这是默认行为)。 我想确认捕获控制逻辑的同步没有丢弃任何内容-总体而言、似乎并不是造成它的原因、但最好确认这一点、而不是忽略某个潜在原因。

    此外、我是否应该假设 DCFCTL 中到目前为止未提到的任何寄存器、例如 DCFCTL[EDGEFILTSEL]、都是其默认值?

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    对于我的应用、DCxEVTy 是异步发生的。 并且可以出现在(0+某些偏移)到(周期)之间的任何位置。 如前所述、 仅当 DCxEVTy 在 TBPRD 附近发生时才会产生问题(如果 TBPRD =500、则当事件在480个计数附近发生时、DCCAP 提供错误的值等)。  

    不清楚您突出显示的同步块的效果。 (如果您能对此提供一些见解将非常好)

    供参考:DCFCTL.ALL = 5; DCCAPCTL.ALL = 1

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    如果之前没有对齐、同步块基本上会强制信号对齐到时钟边沿。 最简单的方法是在下一个 TBCLK 时钟边沿前将其视为一个缓冲器。 如果信号以与时钟异步的方式发生、这可以缩短信号-在某些应用中这可能是一个问题、但其原因听上去并不是这样。

    如果 DCFCTL.ALL=5、则包括 DCFCTL[Blanke]= 1。 DCFWINDOW 的值是什么?

    我也要花时间在我的最后做一些测试

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jason。 好的、可以着急、慢慢来。  

    仅供参考:DCFWINDOW:100计数,PWM 频率:100 KHz,系统时钟:120 MHz。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、  

    如果您已完成一些测试并有任何更新、请告知我。

    我还在寻找好的解决方案。

    谢谢你。 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    很抱歉响应出现延迟。 我已经确认了你在我结束时描述的行为-我希望及时跟踪造成这种行为的原因、并在那时更新您的信息、但我无法做到。 我将与更多的同事取得进展。

    此致、
    Jason Osborn