This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:SysConfig 帮助

Guru**** 2542990 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1233073/tms320f2800157-sysconfig-help

器件型号:TMS320F2800157
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

大家好!

我当前使用的是 TMS320F2800157QRHBQ1处理器、我在 SysConfig 文件部分遇到了问题。

最初、80引脚版本打开配置。 但是、我们正在使用的处理器是32引脚型号、因此我从"开关"部分选择32引脚版本。

将 GPIO 设置为输出后、我遇到错误。 错误消息如下:"Description Resource Path Location Type 无法将'$assign'设置为'GPIO18':未定义名为 GPIO18的选项、有效选项为 empty_driverlib_project C/C++ problem。"

我注意到了一些奇怪的东西:当我最初用80引脚配置来构建项目时、在"cpu1_ram"目录下的"sysconfig"文件夹内的文件配置为32引脚版本后会被删除。 在这方面,我需要援助。

感谢您关注此问题。 如果您能提供任何帮助、我将不胜感激。

此致

Emre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够确认该示例对您有效、如第2.1节中的应用手册(www.ti.com/.../spracx3)所述?

    您能否确认您已针对自己的项目执行了应用手册第3部分中的步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 CCS SysConfig 项目选项就像这样。

    如果我更改软件包、似乎不会更改此处的选项。

    -s "C:/ti/C2000Ware_4_03_00_00/.metadata/sdk.json -d "F280015x"-o "syscfg"--封装80PN --部件 F280015x_80PN --编译器 CCS

    在我看到这个后,我改变了80 -> 32. 然后重新启动 SysConfig。 但这次它说  

    "未找到器件:F280015x_32PN。 此部件可能在较新版本的 SysConfig 中提供"

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UPS、我发现我应该设置为32RHB。 现在没关系。

    谢谢。