This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:安全和不安全的启动 ROM

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1228637/tms320f28377d-secure-and-unsecure-boot-rom

器件型号:TMS320F28377D

尊敬的 TI:

在 TRM 的第4章中、表4.1中有两种类型的 ROM、即安全型和不安全型、

我不知道为什么我们有两种类型、这与 Z1_BOOTCTRL 寄存器中的区域1和区域2有关吗?

此 ROM 安全部分的用途是什么?

提前感谢您的帮助、

S.t.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,S.T.

    某些用户使用安全 ROM、 即使使用 TI 调试器、也可以在运行时保护他们的数据免遭未经授权的读取和修改。  这两个区域允许用户根据应用程序来指定权限(例如:只执行、读取、写入执行等)。

    此致、
    Kedar